This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22910A:负载开关转换

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22910A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763741/tps22910a-load-switch-transition

器件型号:TPS22910A

您好!

我计划将 TPS22910A 和 TPS22913B 负载开关用于我的其中一个电池供电电路。

该开关 仅用于将电池输出连接到电阻分压器网络(电池--TPS22910A/TPS22913B--- 电阻分压器)。 开关由微控制器 GPIO 启用。

1.我是否仍需要连接输出电容器(C LOAD)?

2.数据表显示输出电容为可选电容。 同样的意义是什么?

3.在未连接输出电容器的情况下,开关的压摆率是多少?

4、负载电流仅为12-15微安。

谢谢

Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:  

    感谢您与 E2E 联系!

    请在下面找到您的问题的答案:

    1.我是否仍需要连接输出电容器(C LOAD)?

    [AH]:负载开关正常工作不需要负载电容器。 负载电容的目的是在输入电源突然下降时保持输出高电平。 实际上、输出电容越低、越好、因为这会导致浪涌电流更低。

    2.数据表显示输出电容为可选电容。 同样的意义是什么?

    [AH]:请参阅上述内容

    3.在未连接输出电容器的情况下,开关的压摆率是多少?

    [AH]:输出电容不影响器件的压摆率。 它将影响下降时间、因为较大的电容器需要更长的放电时间。 请参阅我们的应用手册 《负载开关时序》、了解有关影响压摆率和开通时间的因素的更多信息。  

    4、负载电流仅为12-15微安。

    [AH]:我没有看到此功能有任何问题。 如果您正在寻找静态/泄漏电流较低且具有 TPS22910A 类似功能 (始终开启反向电流阻断、快速输出放电)的负载开关、我建议查看 TPS22916 或 TPS22917

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch