This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:从有效 Vbus 到自动 D+/D-检测的延迟

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764428/bq24297-delay-from-valid-vbus-to-auto-d-d--detection

器件型号:BQ24297

您好!

让我来询问一下 bq24297的自动 D+/D-检测。 让我询问从有效 Vbus 开始自动 D+/D-检测的延迟时间。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Satoshi、

    有关上电时序、请参阅数据表的第9.3.1.3节"从直流电源上电"。 施加 VBUS 时、首先启动内部 REGN LDO 的典型时间为200ms。 然后、您必须等待不良源检测完成。 如果输入源有效、DPDM 检测将开始、根据您的源类型和连接、最多需要0.9s 才能完成。


    此致、
    Joel H