This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:VBUS 通过 SYS

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764402/bq24195-vbus-is-passing-trough-the-sys

器件型号:BQ24195

大家好、我最近进行了以下设计:

其中、我有一个分压器、即使在 VBus 低至7V 的情况下、也能使 CE 保持在1.4V 以上。

看起来是正确的、允许系统在充电时禁用充电模式。
但是、当我通过 VBUS 在没有电池的情况下为系统供电时、我会在 SYS 上看到相同的输出。 这意味着如果 Vbus = 7V 、引脚 Sys= 7V。 ´s 我认为系统会将其调节到电池电平、即使没有电池也是很奇怪的。



我在过去的帖子中看到、系统可能在没有电池的情况下工作: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/701131/2586191?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ24195

可以有人在这里帮助我吗、请!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tulio、

    我不希望 VSYS 跟随 VBUS。 未连接。 施加输入时、即使没有电池、转换器也应调节 VSYS。 这应该使 VSYS 直接连接到 VBUS/PMID 而不进行开关、并且 HSFET 无限期打开。

    您能否检查 SW 引脚波形以确认充电器正在切换。 即使/CE 为高电平并被禁用、这也只会禁用流经 BATFET 为电池充电的电流。


    此致、
    Joel H