This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:断电功能

Guru**** 2770705 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763916/tps65218d0-poweroff-function

器件型号:TPS65218D0

您好!

我们使用按钮来控制引脚44 (PB)以实现加电功能。 我们想知道该按钮是否可以实现断电功能。 例如、我们对该按钮执行一些操作、当 SOC 和 PMIC 工作时、PMIC 或 SOC 将关闭。

如果此函数存在、我们可以对 HW 和 SW 执行什么操作。 谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    按钮(PB)只能在长按8秒后触发系统复位。 这是 TPS65218D0数据表第17页的"treset"规格。 TRST 位可以将此功能的时序从8s 定时器更改为15s 定时器。

    但按住按钮8秒或15秒不会导致系统停机。 它将导致复位、加电序列将自动重新发生。

    如果 PB 引脚意外地短接至 GND、看起来像是长按按钮、PMIC 将每隔8-9秒复位一次、这个周期将持续重复。

    您是否说您的系统已关闭并保持关闭? 如果系统保持关闭状态且不会重新打开、则此处会出现另一个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、脑

    我们希望系统可以通过按钮操作。 实际上、我们希望使用此 PB 来实现加电和断电功能。
    你有什么建议吗? 谢谢。

    此致、

    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    这不能通过按钮(PB)来完成、但可以通过连接到 PWR_EN 引脚的简单开关来实现。

    在 AC_DET 上拉至 VIN (系统的主电压电源)的情况下、PMIC 将等待上电事件发生后再打开。
    PWR_EN 开关处于 OFF 位置(PWR_EN 引脚短接至 GND)时、PMIC 关闭。
    当 PWR_EN 开关移至 ON 位置(PWR_EN 上拉至 VIN)时、PMIC 将通电并保持开启状态、直到 PWR_EN 开关返回 OFF 位置。

    这是否起作用?