你(们)好
在8.2.2.1.3步骤3中:设计和配置分压器。
成功进行电压校准后、计算闪存更新正常电芯电压值并将其应用为:
闪存更新正常电池电压= 2800mV×串联电池数×5000/分压器。
*闪存更新是否正常电芯电压更新 Qmax?
* 1节锂离子电池的电压是否为2800mV?
*如何计算分压器?
*要计算闪存更新正常电芯电压,使用5000。
什么是“5000”?
谨致问候 K.Kanao
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
在8.2.2.1.3步骤3中:设计和配置分压器。
成功进行电压校准后、计算闪存更新正常电芯电压值并将其应用为:
闪存更新正常电池电压= 2800mV×串联电池数×5000/分压器。
*闪存更新是否正常电芯电压更新 Qmax?
* 1节锂离子电池的电压是否为2800mV?
*如何计算分压器?
*要计算闪存更新正常电芯电压,使用5000。
什么是“5000”?
谨致问候 K.Kanao
尊敬的 K. Kanao:
闪存更新确定电芯电压参数旨在防止在可能的欠压条件下向闪存写入数据。 欠压期间写入闪存的数据可能会导致闪存损坏。
使用单节锂离子电池时、2800值应防止在电压降至2800mV 以下时写入数据闪存。
当使用较高的串联电池节数时、当电池组电压永远不会下降到2800mV 的范围时、该值可以设置为1000或0。 例如、在2s 锂离子配置中、如果电池端接电压为2750mV (通常为2800、 但使用不同的数字、因此我们不会将其与默认用于闪存更新正常电芯电压的2800相混淆)、堆叠电压不应低于5500 mV、远高于欠压范围。
分压器使用分压器分压比进行计算。 对于测量仪表内部、这是5000:1000、因此使用内部分压器时(voltsel = 0)、有一个值为5000。 使用外部分压器时、它将取决于外部分压器的分压比。 此培训视频 中讨论了 EVM 上组装的外部分压器的比率:training.ti.com/bq34z100-g1-voltage-calibration
此致、
Bryan Kahler