This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:输入缓冲器

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764065/bq25713-input-snubber

器件型号:BQ25713

数据表和评估板具有~2R/1uF 缓冲器。 数据表指示它是可选的、但没有提供更多详细信息。

我想知道这款缓冲器在哪些情况下是必需的、哪些情况下是必需的、以及是否可以为我的设计移除它。 在我的情况下、充电器将永久连接到交流/直流转换器的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此输入侧 RC 缓冲器用于降低交流适配器插入期间的电压尖峰。

    因此、如果情况并非如此、则输入源永久连接到交流/直流转换器、那么我认为应该具有软启动功能以避免任何电压尖峰。

    在这种情况下、我认为您可能不需要该 RC 缓冲器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elder、

    缓冲器可抑制热插拔充电器可能产生的任何浪涌电流。 您可以在配置中将其删除,因为您不会对输入源进行热插拔。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul 和 Joel、大家好、非常感谢。 空间很小、因此任何可以使用的组件都将有所帮助。 )