This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:具有成本效益的解决方案

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2985, TPS709, TLV767

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764463/lp2985-cost-effective-solution

器件型号:LP2985
主题中讨论的其他器件: TPS709TLV767

大家好、团队、

在我的客户应用中、他们需要生成5V 的稳压电压;Vin 标称值=12V、Vinmax =16V、输出电流应高于50/100mA、这需要一个允许启用/关闭开关稳压器的功能。

起初、我撞到 LP2985、但我想知道是否有任何替代方案、可能甚至比这更好。

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adrian、

    TLV767和 TPS709均可满足您客户的要求。 与 LP2985相比、它们采用更高效的热封装、 这一点至关重要、因为 LDO 需要消耗至少(16V - 5V)* 0.1 = 1.1W。LP2985仅采用 SOT23-5封装、该封装通常具有较高的结至环境热阻(RJA)。 使用此参数、可通过以下公式计算最高环境工作温度:

    TA、max = Tj、max - RJA * PD

    对于 LP2985、RJA = 206 C/W:TA、max = 125 C - 206 C/W * 1.1 W =-101.6 C

    对于 TLV767或 TPS709、RJA ~= 75 C/W:TA、max = 125 C - 75 C/W * 1.1 W = 42.5 C

    请记住、RJA 在很大程度上取决于 PCB 布局、可通过在 LDO 的本地注入额外的铜来用作散热器、从而将其降低高达50%。 与 LP2985相比、TLV767或 TPS709可在更受限的区域内提供相同或更好的热性能、从而为客户的其余设计提供更大的灵活性。

    谢谢、
    Gerard Copeland