This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:LM5164是否可用于 MR 应用?

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763943/lm5164-can-lm5164-be-used-in-mr-application

器件型号:LM5164

你(们)好  

客户想要检查 LM5164是否包含磁性材料?

客户的应用是 MR、因此本设备要求器件不得有 磁性材料。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将向产品专家确认答案。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    LM5164 IC 确实包含磁性材料。

    最有可能是具有一些铁金属的引线框。

    我不建议在 MR 应用中使用它。