This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429-Q1:LM3429的输出电流不稳定:需要快速帮助(可用于生产)

Guru**** 2521850 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761459/lm3429-q1-the-output-current-is-unstable-with-lm3429-need-quick-help-ready-for-production

器件型号:LM3429-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3429

尊敬的先生:  

您好!

我需要立即帮助解决设计中 LM3429的问题。 设计详细信息是

输入电压:10-15 VDC

输出电压:24-38VDC

ILED:0.45A (典型值)

RLIM - 0.075欧姆/0.082欧姆  

我正在使用  

DMN6040SK3-13 MOSFET 和27uH 电感器。  

 

我面临驱动器输出电流不稳定的问题, 由于电流在0.45A 至1.2A 之间变化,因此可能会损坏 LED 负载。 在此问题期间、所有组件似乎都处于受控温度范围内。 我将分享在该问题期间捕获的 MOSFET 漏极引脚的视频。 我需要快速响应、因为我们将在下周投入生产。   

e2e.ti.com/.../Drain-pin-_2D00_-signal-varies-along-with-op-current.mp4

 如果您在解决问题时需要原理图、光绘文件和设计、我将与您分享。  

提前感谢。  

此致、  

Santosh、  

RND@ayanaenergy.com  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    由于我们将需要原理图和更多详细信息、最好将其脱机。   您可以通过电子邮件直接将您的 schemic 和 gerber 文件发送给我 至 tuan.tran@ti.com

    您上面显示的是漏极电压...您能否在示波器捕获中获得栅极电压以及该漏极电压?

    另一个示波器捕获: 我们需要您向我们展示示波器不稳定时的 LED 输出电流以及输入电压、输出电压和 COMP 电压。  我们还希望电感器的器件型号。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    您好!  

    请在此处查找漏极和栅极波形。 对此我有疑问,Webench 中的开关频率显示在600kHz 左右,但控制器栅极开关频率大于1MHz。 其中漏极引脚开关频率与之类似。 它有何不同?  

    O/p 电流最初为440mA、几分钟后变为1.2A CC。 因此、我已经进行了更改、将输入电流限制为1.6A (RLIM - 0.15欧姆)。 即使漏极和栅极上的 Pk-Pk 电压也分别达到75V 和21V、这可能会损坏 MOSFET 和 IC。 我尝试通过更改 RCT 和电感器来更改开关频率。 但问题仍未得到解决。  我想知道您能不能帮助我快速解决这个问题。  

    1.RCT - 39k、Ccomp - 100nF、L - 27uH、输出电流 CC - 0.45A

    2. RCT - 39k、Ccomp - 100nF、L - 27uH、输出电流 CC - 0.52A 故障条件  

    漏极上的峰峰值电压实际上大于= 70 (在1x 模式下捕获的信号、请忽略测量中的故障)  

    3. RCT - 47k、Ccomp - 470nF、L - 330uH、输出电流 CC - 0.46A

    4. RCT - 47k、Ccomp - 470nF、L - 330uH、输出电流 CC - 0.56A 故障条件

    电感器是局部制造的高质量组合式磁芯电感器。 我们从过去5年一直在使用它们。  鼓芯电感器的规格为27uH、2A、DSR 0.045欧姆(磁芯尺寸直径 x 高度 :12x15毫米)。

    感谢您的即时响应。 我已经在电子邮件中与您分享了我的光绘文件和原理图。 请尽快查看并提供帮助。  

    此致、

    桑托什。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    图安先生,我正在等待你的答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Santos、

    我们已收到您的原理图、但其中没有许多组件值。 我们将需要您向我们发送一份原理图、其中包含您未组装的器件和器件的值。 我们还希望获得 L1、Q4、D8、D9、COUT1和 COUT2的器件型号。 是否有理由将 D8和 D9并联?

    在我们之前的回复中、我们还要求提供以下示波器截图、但没有从您那里获得这些示波器:
    LED 输出电流(电流探头)(示波器上不稳定时)以及输入电压、输出电压和 COMP 电压。 我们还希望电感器的器件型号。

    在我们研究布局之前、我们将需要上述请求来验证您的设计。

    谢谢 Tuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tuan:

    我将分享更新后的原理图。 我想澄清一下 LED 输出电流、最初输出电流在0.45A CC 下保持稳定、几分钟后、输出电流在 RLIM - 0.075欧姆下升高到1.2A CC、在这一点上是恒定的。

    如前所述、鼓芯电感器是局部制造的、因此我可以共享规格、即27uH、2A、DSR 0.045欧姆。

    我的示波器的电流探头有问题、因此我无法获取电流波形。 我将在电子邮件中很快分享输入电压、输出电压和 COMP 电压波形。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Santos、

    如果没有示波器捕获、很难进行故障排除、但根据您提供的信息、这可能是稳定性问题。 我已通过电子邮件向您发送了一份 Power Point 演示文稿、其中包含要尝试的建议内容。 请阅读该文档并让我知道事情是如何发展的。

    谢谢 Tuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Santos、

    我没有听到你的反馈、因此我相信你可能已经解决了这个问题。
    该主题现在将关闭、但如果您回复、将重新打开。

    谢谢 Tuan