This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:红色电池1电压数据错误

Guru**** 2613415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764153/bq76920-red-cell-1-voltage-data-error

器件型号:BQ76920

大家好、

客户询问红色电池1电压错误、如下所示。

 bq76920正在监控5节@ 3.3V 电池。 我每2秒通过 I2C 查询一次电池电压。

电池组电压约为15.3V、一切正常
如果电池组电压增加到15.3V 以上、则电池1的读数错误(MSB 寄存器始终为0x00)
每隔5到10次读数、单元格1的结果都是正确的。

 感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshwa、
    对于该器件、没有类似这种行为。 当然、检查是否正在读取正确的寄存器、以及在同一事务中是否读取高字节和低字节。 由于寄存器是顺序的、因此通常一次读取所有电池电压、VC1_HI 通常是总线上的第一个数据字节。 在所述的电压范围内、高字节数据将从0x1F 转换到0x20、第一个高字节将在总线上更早的时间。 您可以检查总线 SCL 和 SDA 线、以查看上升时间是否足够、以便时钟位置正确且数据能够稳定。 看看2个位上的上升时间是否相似。 检查 SDA 的上拉电阻是否牢固连接。 在先前的位位置查找可能与总线发生冲突的东西。
    多个电路板是否以相同的方式工作? 上拉电阻可能不足以满足该设计的要求。 如果它是单个器件、并且接口看起来良好、那么该寄存器位可能会以某种方式损坏。