This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3017:具有高容性负载的 LM3017

Guru**** 2652605 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3017, PMP30162, LM51551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764282/lm3017-lm3017-with-high-capacitive-load

器件型号:LM3017
主题中讨论的其他器件:PMP30162LM51551

我们正在研究  用于8伏至12伏升压转换器的 LM3017、该转换器适用于 charche 6000uF 电容器。

输入电流 应 限制为最大1200mA。

是否有人知道为这些大负载电容器充电的简单方法,同时限制输出电流和短路电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sergey、

    我建议使用 SEPIC 拓扑。 这将实现升压稳压器中不存在的固有短路保护。

    请考虑使用 LM51551。 这是 LM3017的更新版本。 LM51551具有断续模式运行、有助于在短路情况下限制功率耗散。 如果在 SEPIC 拓扑中进行配置、则可以通过感应输出电感器中的电流来限制输出电流。 PMP30162 (R24)中显示了这种情况

    谢谢、

    Garrett