This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTD08A020W:输出电压、无 PWN 脉冲、pwr_inh 为低电平、无 SRE

Guru**** 2613495 points
Other Parts Discussed in Thread: PTD08A020W, UCD9248, TPS24772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762729/ptd08a020w-voltage-delivered-on-vout-with-no-pwn-pulse-pwr_inh-low-and-no-sre

器件型号:PTD08A020W
主题中讨论的其他器件: UCD9248TPS24772

您好!

我将 PTD08A020W 模块用于 PCIe 板上的 Xilinx Virtex6。
原理图基于 ML605评估套件。
当电压从0V 上升到12V 时、PTD08A020W 开始在输入电压大约为3.6V 时提供1V 的输出电压。
通常、电压等待 SRE 信号上升的传递。
有一个 UCD9248控制器来管理所有电源轨。
12V 由服务器通过 PCIe 插槽提供。
服务器端有一个 TPS24772用于管理电源。
请参阅下面的加电序列屏幕截图。
TPS24772控制器似乎会限制12V 输入上的电压、以防止过重要的电流上升。
您是否知道直流/直流模块为什么已经提供电压?

谢谢、此致、

路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Loius、

    您能否为我提供 PTD08A020W 的原理图? 您的应用是什么? (VIN = 12V,Vout =?,Iout =?) 您还可以测量 VIN、SRE、VOUT 和 FAULT 吗?

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Louis、

    我相信、我们有一个脱机主题、Ronnie 和一名应用工程师对此器件有着更悠久的历史。 为了整合此故障排除、我想关闭此主题并离线继续对话。 如果您有任何其他问题、只需回复此主题、它将重新打开。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您是否需要有关我的设计的更多信息?
    如果关闭此主题、您是否要通过电子邮件向我发送答案?
    谢谢、

    此致、

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Louis、

    是的、应该已经向您发送了一封电子邮件、告知您当前 TI 支持人员已完成回答您的问题。

    此致、
    Jimmy