This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ21701:进入新生产板上的振荡状态、但在98%的旧生产中可以

Guru**** 2504845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763564/lmz21701-enter-in-oscillation-on-new-production-boards-but-was-ok-on-98-of-older-production

器件型号:LMZ21701

什么可以使开关保持振荡?  VIN 12V 稳定、输出5V5、使用使能引脚。  最大电流约为500mA。

启用后、PG 会振荡、Vout 也会振荡。

如果转换开关在100多个较旧生产的电路板上工作正常、并且这种完全相同的电路板/器件的新生产会给转换开关带来问题。

我们认为唯一的问题是、该生产中的某些器件容差(包括 LMZ21701SIL)可能有所不同(超过16个卡)、因此启用开关时浪涌电流略高、从而导致其关断、然后重试...关断...重试等

为什么不能亲自回到正轨?

通过采用浪涌电流的理念、我已将 SS 电容从3.3nF 更改为100nF。  它似乎在引导时首次工作、但在再次禁用和重新启用电源时、它会返回振荡状态。  

如果再次禁用并重新启用,它将回到正轨...再次执行,它将起作用...

因此、在首次启动时、100nF 时、它可以正常工作、但此后、它在每次启用/禁用后以交替方式失败/工作/失败/工作。

我们只是在一些卡上发现了一件奇怪的事情(不是每个卡)、在电路板上短时间更换铁氧体磁珠会使开关不会失败...这真的很奇怪...

我希望在这里有一些线索!

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否提供原理图和 PCB 布局供我查看? 对于较旧的生产板、您是否还安装了铁氧体磁珠? 我曾看到原理图设计在输出电容器之前有一个铁氧体磁珠、这将极大地影响器件的环路稳定性。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我认为我们已经将此故障排除脱机。 为了整合这些信息、我将关闭此主题并继续离线提供支持。 如果要重新打开此线程、只需回复此线程即可。

    此致、
    Jimmy