This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600D:NTC 故障报告

Guru**** 2510575 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25600D, BQSTUDIO, BQ25898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761341/bq25600d-ntc-fault-report

器件型号:BQ25600D
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ25898

您好!

我知道 bq25600D 具有 INT 输出、但它不会在 NTC 故障事件时生成 INT 脉冲。 我的理解是否正确? 那么、客户是否需要轮询 REG09[2:0]位以了解 NTC 故障的情况?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、

    请参阅 BQ25600D 数据表(SLUSCJ4A)第28页。 REG09中的任何故障事件将生成一个256us INT 脉冲。 REG09报告 NTC 故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    现在、客户正在评估 bq25600D EVM 并评论说、INT 脉冲不是由 NTC 故障状态变化产生的。 我想自己检查一下、但现在我没有 bq2560x 系列 EVM、那么您可以在工作台上检查一下吗?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi:

    在生成第二个 INT 脉冲之前、必须读取 REG09和 REG0A 寄存器。 如果 MCU 未检查所有故障、则不会生成 INT 脉冲。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    我准备了 bq25600D EVM 并在发生 NTC 故障事件时确认了 INT 输出、但我还看不到它。 您还可以在工作台上尝试一下吗?

    • 实际上、我可以通过插拔 VBUS 看到 INT 脉冲
    • 插入 VBUS 后、读取 REG09和 REG0A、然后从外部电源调节 VTS
    • 我可以在 bqStudio 上看到 NTC 故障状态的变化、但不输出 INT 脉冲

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi:

    在调整 VTS 之前、您能否读取 REG09和 REG0A 两次? TS 故障时应发送 INT 脉冲。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    今天、我尝试使用 bq25898 EVM 来确认这一点、然后我可以在 TS 故障时看到 INT 脉冲、因此我认为我的过程是正确的。 我想 bq25600D 的 bqStudio 中存在任何错误、或者 bq25898和 bq25600D 之间存在差异。

    您是否在 bq25600D EVM 上检查过它?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi:

    我们验证了 EVM 的 INT 脉冲。 如果之前发生了任何故障、请读取两次寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天、我可以看到 NTC 故障时的 INT 脉冲。 我在昨天的测试中发现检测到 IINDPM。 很抱歉我的错误、感谢您的支持。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢您的确认。