This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:器件关闭时、CDP 模式失败

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763250/tps2549-cdp-mode-fails-when-device-is-turned-off

器件型号:TPS2549


您好的团队:

客户使用 TPS2549进行 USB 连接来为其器件充电。
他的器件消耗的电流超过500mA、因此标准 USB 连接无法提供足够的功率。 这就是他希望在 CDP 模式下使用 TPS2549的原因。

当器件开启时、器件和 TPS2549之间针对 CDP 模式的电池充电 v1.2协商成功、并且器件充电电流超过500mA。
当器件关断时、CDP 协商失败、器件仅充电最大电流为500mA。

如何使协商与已关闭的设备一起工作?
他的器件具有配置、在连接 USB 电源时打开、在移除 USB 电源时关闭。 因此,在设备运行时重新连接设备不是一个选项。

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naser、

    我只想确保我回答正确的问题。 哪个器件已关闭?

    如果被关闭的器件是被连接至 TPS2549的器件、并且它不能正确协商 BC 1.2协议、那么 TPS2549将保持一个 SDP。 这是我怀疑发生的情况、但我需要一些示波器捕获来确认。

    当器件被连接和关闭时、您是否可以获得器件 D+、D-和 VBUS 线路的示波器捕获、以便我可以帮助调试出什么问题?

    此致、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Chuck。 我与客户进一步讨论了您的回复。 我会将我的摘要和分析以及附件直接发送到您的 Outlook。
    此致、
    Naser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naser、

    请单击认为已解决的客户以关闭此 TT、我将支持离线。

    此致、
    卡盘