This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS706:将两个 LDO 输出连接在一起以获得不同的电压

Guru**** 2613385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763690/tps706-tying-two-ldo-outputs-together-to-get-different-voltages

器件型号:TPS706

我有一个案例、其中 Vin 从3.6V 锂聚合物中拉取。 为了延长器件寿命、我们确实希望将其电压降至3.0V。 IQ 很重要。

有时、负载需要使用3.3V 驱动。 只有在连接充电器时才会发生这种情况、因此输入电压大于等于3.6V。

在大多数情况下、负载仅需要2.7V 电压。 在这段时间内、我们需要能够将电池放电至3.0V。

我们似乎可以使用两个 TPS706s、一个设置为3.3V、一个设置为2.7V、它们的输出连接在一起。 我们将使用使能功能在正确的时间启用正确的一个。

在该应用中、我是否正确地认为禁用3.3V 稳压器(EN 下拉为低电平)后、反向电流保护将使两个稳压器的 Iq 保持低电平(<1uA)并允许有源稳压器正常运行?

另一种方法可能是使用传统的可调 LDO、在 FB 上增加一个由 FET 控制的桥臂、以便其中一个电压设置电阻器实际上具有两个值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是我如何解读您的应用的方框图:

    连接充电器后、两个 LDO 的输入电压均为3.6V 或更高、输出电压为3.3V (TPS70627已禁用)。 当未连接充电器时、两个 LDO 的输入电压介于3.0V 和3.6V 之间、输出电压为2.7V (TPS70633被禁用)。 在这两种情况下、输入电压始终超过输出电压、因此不会激活反向电流保护。

    关于电流消耗、禁用的器件将仅消耗数据表中指定的关断电流(典型值150nA、有关典型特性、请参阅数据表的图11)。 启用的器件的电流消耗会因运行条件而异。 数据表的图8、9和10显示了器件的典型电流消耗、称为接地电流、过输入电压、输出电流和环境温度。 LDO 的静态电流定义为输出端未施加负载时的接地引脚电流。

    正确的做法是、与附加反馈电阻器串联的 FET 提供了一种使用单个 LDO 实现两种不同输出电压的方法。 这类似于使用 DAC 对 LDO 输出进行编程、如以下博文中所述:

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/archive/2016/09/02/give-your-voltage-regulator-the-margin-it-deserves

    如果我在理解您的申请时出错、请发布任何其他信息或图表以帮助澄清问题。

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉在我之前的帖子中没有提及这一点、但我想指出、切换两个器件的使能可能会导致两个输出都不打开的情况。  仅在始终启用较低稳压器的同时切换较高稳压器的使能、就不会出现此问题。 在这种情况下、当启用3.3V LDO 时、使2.7V LDO 保持启用状态将强制其在非稳压状态下运行、并且不会提供任何电流。 因此、两个稳压器的总电流消耗为3.3V LDO 接地电流加上2.7V LDO 静态电流。 当禁用3.3V LDO 时、两个稳压器的流耗为3.3V LDO 关断电流加上2.7V LDO 接地电流。

    以下博客文章包含一些有关将两个稳压器的输出连接在一起的附加信息:

    谢谢、

    Gerard