This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22963C:是否询问具有 OCP/OVP 功能的 TPS22963c 负载开关?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764261/tps22963c-inquire-tps22963c-load-switch-with-ocp-ovp-feature

器件型号:TPS22963C
主题中讨论的其他器件:TPS2595

您好、Webmaster、

我的客户询问一个负载开关、该开关需要以下一些功能、

A. Vin = 2.5V ~ 5.5V

B. Iout 大于3A

c.封装尺寸小于2mm * 2mm

d. RDS (ON)小于30m Ω

e.需要 OCP/OVP 功能

您是否会给我一个有关此功能的好建议?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    感谢您与 E2E 联系!

    对于这些要求、我认为电子保险丝可能比负载开关更适合。 我建议查看适用于此应用的 TPS2595、它可以支持高达4A 的电流、并具有过压和过流保护功能。

    谢谢、

    黄亚瑟