请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS65981因此我尝试使60W (20V 3A)灌电流设置正常工作,但对于此芯片,我需要对其进行编程以接受所需的配置文件,或者是否可以通过硬件设置实现?
非常感谢您的任何帮助、因为我在截止日期前、"独立"芯片的制造商没有我可以查看的参考设计。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.