This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3817:1.5kw 升压 PFC 设计

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3817

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763851/ucc3817-design-of-1-5kw-boost-pfc

器件型号:UCC3817

升压 PFC 设计的参考设计

输入电压- 100 (最小值)至300 (最大值)

频率- 50Hz

输出电压- 400 (最小值) 450 (最大值)

输出功率- 1.5Kw

开关频率- 100kHz

 

可以使用 UCC3817 PFC IC 进行设计?

如果不是、请建议使用适用于上述设计参数的升压 PFC

谢谢你  

此致  

Bharat P. upadhye

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bharat P. upadhye、
    您的输出电压是固定的,还是希望它在400V 至450V 之间变化?
    如果您的设定点固定为425v (容差为400V 至450V)、则可以为此应用使用 UCC3817。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢你的答复

    输出电压是恒定的(即425v)。 对于1.5KW 设计、UCC3817/18是否适用?

    和1)如果输出电压发生变化、则电路中将发生什么变化、并建议 PFC 控制器 IC 也发生变化。  

    2) 2)什么是 IC UCC3817/18和 UCC3819之间的测量差  

    正如上图1中 UCC3817的特性中所述、我有一点困惑)它适用于小于150W 和大于750W 的应用、或者

                                                 大于150W 和小于750W 的应用 、则适用于1.5KW 设计?

    谢谢你

    对此,

    Bharat P. Upadhye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bharat P. Upadhye

    如果您希望改变输出电压、则只需更改 VSENSE 输入上的分压比即可。

    正如我在前一个答复中所说的、您可以将 UCC3817用于此应用。
    我的观点是、您无法在300V 交流输入下获得400V 输出。

    上面的产品比较表中有错误。
    CCM 控制器主要用于功率大于150W、不少于150W 的应用。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您的建议  

    因此、我能否使用85V 至265V 的通用输入线路(如数据表 UCC3817中所述)来获得恒定输出电压(400V)、1.5KW 设计。  ?

    谢谢你  

    此致

    Bharat P. Upadhye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bharat P. Upadhye、
    是的,您可以。
    UCC3817是此应用的理想选择

    此致
    John