This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:在轻负载条件下启动时 UCC28950漏吨脉冲

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763745/ucc28950-ucc28950-miss-ton-pulse-at-start-up-within-light-load

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC28951

您好、专家、

请帮助我们了解 UCC28950在轻负载条件下启动时漏掉吨脉冲的原因。

下面是直接从客户电路板在 UCC28950引脚上进行的测量。

图1 (356uS 缺少 OUTB)  

图2 (SS/EN 和 COMP 正在上升)

 

请提供建议。

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric

    启动斜坡开始时的这个"双脉冲"在 UCC28950和 UCC28951器件上是正常行为。 请确认图1中的软启动斜坡(SS/EN)只是在启动-未显示。

    这是我在 UCC28950 EVM 上绘制的图。当 SS/EN 信号通过500mV 时、您可以清楚地看到双脉冲。

    耶尔:OUTA。 红色:OUTB、蓝光:SS/EN、灰色:COMP

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    感谢您提供信息。

    我们是否知道 UCC28950上发生"双脉冲"的确切原因

    因为 RD 想知道如何避免这种情况。

    谢谢。

     

    此致、

    黎家祥

     

    现场应用工程师

    德州仪器台湾有限公司

    O:+886-2-2175-2582

    M:+886-909-262-582

    电子邮件:Eric.Lai@ti.com  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric
    我已在 EVM 上验证双脉冲会将伏秒积施加到变压器上、这比在 Dmax 的开关周期中施加的值小得多。 这意味着在这个双脉冲事件期间、动力传动系统不会过载、所以这个行为-虽然是意外的-是良性的。 我将通过电子邮件而不是在这个公共论坛中继续与您进行此类对话。
    此致
    Colin