This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5951:时钟输入特性

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763938/tlc5951-characteristics-of-clock-inputs

器件型号:TLC5951

您好!

我正在尝试将 TLC5951与 AMPMAFB-33.0000 MEMS 振荡器配合使用以获得灰度 PWM 时钟信号、并以并行方式连接到 GSCKR/G/B。 一旦振荡器连接到 TLC 的引脚、时钟信号就会中断、并在再次打开连接后恢复。 因此、我想知道输入引脚的电容是否过高。 您能告诉我 GSCKR/G/B 引脚的电容吗? 在数据表中、仅声明输入电流最大值为1µA μ A。

如果这不会导致解决方案、您是否建议将任何特定的振荡器 IC 与 TLC 配合使用?

非常感谢您的支持。

此致、

Tino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tino,

    此设备不能用作此设备。 因为 GSCLK 需要在为序列发送一个帧数据后停止。 因此、我建议使用时钟控制源、如 MCU、FPGA 等  

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    非常感谢您的快速回复。 但是、我不确定我是否正确。 如果我看一下数据表中的图3、我看不到 GSCKR/G/B 不应一直运行的原因。 在第26页中、"灰度计数器值保持为0、而 XBLNK 为低电平、即使 GS 时钟输入被切换为高电平或低电平也是如此"、因此我也不会在这里看到任何问题。

    请提供进一步说明吗?

    除此之外、您是否看到振荡器输出信号中断的原因?

    此致、

    Tino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tino、
    从图3可以看出、GSLAT 和 GSSCLK、Tsut2存在序列限制、XBLNK 和 GSSCKR/G/B、Tsut1存在序列限制。 还有 Tsut3、Tsut4。
    如果您使用不受控制的振荡器、则无法确保满足这些时间要求。

    我不知道振荡器击穿的具体原因、我建议在 GSCLK 的输入端并联一个50欧姆的电阻器、以查看这是否有用。

    此致、
    肖恩