This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A 的 ADC 在放电时是否有效

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764300/bq25703a-whether-the-adc-of-bq25703a-is-effective-when-discharging

器件型号:BQ25703A

你(们)好  

TI 员工:

我想知道、当电池通过 BQ25703A 的 BAT 为 SYS 供电时、寄存器24h 和26h 是否能够读取放电时的电流和电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道 ADC 可以在电池模式条件下运行。 但您应该禁用低功耗模式功能。

    低功耗模式使能:REG01h[7]:EN_LWPWR:使能低功耗模式。 器件处于低功耗模式、仅电池可实现最低静态电流。 PROCHOT、放电电流监控器缓冲器、功率监控器缓冲器和独立比较器被禁用。 ADC 在低功耗模式下不可用。可通过将 REG0X31 ()[6]或[5]设置为1来启用独立比较器。 。

    谢谢