This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2065:存储温度

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2065, TPS2065-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762779/tps2065-storage-temperature

器件型号:TPS2065

尊敬的 TI:

我正在搜索 TPS2065器件的存储温度、但我注意到它已从修订版中删除。 H 的数据表。

那么、我必须使用哪个温度范围?

感谢您的支持。

Mickaël μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mickaël。

    工作结温范围为-40deg 至150deg。 存储温度应大于此值。 这个-40deg 至150deg 的温度范围是否足以满足您的需求?

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的支持。

    实际上、如果我认为存储温度范围至少为-40°C 至150°C、那么这对我来说不是很宽。

    我想存储温度比工作结温更宽、但我希望负温度值的精度更高。

    为何自 DS 上次修订后、此信息已被删除?

    Mickaël μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mickaël。

    了解您的疑虑。 我将向我们的质量团队发送一封邮件、询问具体的温度范围。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mickaël、

    存储温度范围为-65C 至150C。 您可以参阅此数据表: www.ti.com/.../slvsa01c.pdf。 TPS2056和 TPS2065-Q1的存储器是相同的。

    此致、
    Bob

    --------------------------------------------------------------------
    请单击绿色的"已解决我的问题"按钮以验证答案、以防回复解决您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob 的支持。

    非常适合我。

    此致。

    Mickaël μ A。