This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:是否可以使用非热插拔连接器

Guru**** 2612055 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764198/lm5069-could-it-possible-to-use-non-hotswap-connector

器件型号:LM5069

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 LM5069并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

是否可以使用非热插拔连接器。

--

感谢您的帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    感谢您的支持!
    连接器类型不会影响器件的功能。 您可以使用它。 顺便说一下、您能告诉我应用用例和规格吗?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    感谢你的答复。

    我知道非热插拔连接器可用。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一