This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ25703A:BATDRV 问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, CSD25402Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763381/ccs-bq25703a-batdrv-issue

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: CSD25402Q3A

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

我正在电路板上使用 BQ25703A。

我的问题是能否控制 BATDRV?  

实际上、我需要控制 CSD25402Q3A。

请详细说明。 谢谢  

再见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    /BATDRV 应该由我们的芯片控制。 BQ25703A 将根据运行模式控制/BATDRV 信号条件。

    但是、如果您想更改/BATDRV 的状态、可以使用以下寄存器。

    ChargeOption0:EN_LEARN 位。 如果您启用"学习"、则 BQ25703A 将强制开启/BATDRV 以使电池放电

    2. Chargeop0:CHRG_INHIBIT。 如果您禁用充电器、则 BQ25703A 将关闭/BATDRV 以停止为电池充电

    希望这种解释能澄清您的问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    测试完成后、我将对此进行回复。