This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离式电源解决方案建议?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763813/isolated-power-solutions-suggestion

主题中讨论的其他器件:LM2733

尊敬的 TI 专家:

这是我的客户的要求--- 5V 或12V 输入、3个隔离式输出轨,每个轨为5V/50mA。 它们的初始选择是 LM2733。 他们希望是否有任何更简单、更便宜的解决方案。

您能提供一些建议吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、

    您可以使用此器件。 LM2733具有40V DMOS FET、电流限制高达1A。 选择600kHz 的开关频率以提高效率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zack:
    明白了、非常感谢您的建议。