This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:TPS54202使能引脚上允许的电压/过压

Guru**** 2612045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763860/tps54202-allowed-voltage-overvoltage-on-tps54202-enable-pin

器件型号:TPS54202

您好!

TPS54202使能引脚存在潜在问题。

由于某些故障、使能引脚直接连接到输入电压。

该设计工作正常、可能已经构建了 PCB、但现在我们发现有些功耗已耗

电流以12V (约20mA 的电流)流入使能引脚、从而流入稳压器。

如果电压升高、该电流会显著升高。 15V 时为80mA

我们是否能够以这种方式保留制造的 PCB 并仅更正新的 PCB (数据表中的限值为7V)、如所示

额外的功率和热量在我们测试时并不重要。

但芯片内部可能会产生延迟故障?

我们可以保证输入端的电压不超过12V、并且15V 的电压已经被钳位

仅测试问题。 封装不会显著发热、因此设计按预期工作

关于电源本身、唯一的问题是这是否会在一段时间内导致稳压器发生故障

稍后... 已经在不引起问题的情况下完成了诸如突发和浪涌等 EMC 测试。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cornelius、
    EN 引脚的绝对额定值为7V。 如果 EN 引脚上的电压高于此电压、则 EN 引脚有损坏的危险(内部电路)。
    对于 TPS54202、EN 引脚具有内部上拉电流、因此您可以尝试使该引脚悬空以在当前版本的 PCB 中启用器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    EN 引脚上有一个稳定电阻器、如果您要将 EN 引脚连接到输入电压、则应至少使用一个上电阻器来限制电流、否则 EN 引脚很容易损坏。

    肖恩