This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24401:BQ24401涓流充电问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763977/bq24401-bq24401-trickle-charge-question

器件型号:BQ24401

我使用 BQ24401为3节镍氢电池3.6V 1600mAH 充电。

我使用5V 输入到充电电路、通过二极管、该电压降至4.5。

电路的最大电流设置为500mA。  

一切似乎都正常。 我对涓流充电很好奇。 我插入了一个电池组、该电池组已放电至0.9V。

涓流充电开始时、看起来工作正常、但似乎将电池恢复到某个点、然后它就无法通过。

BAT 引脚上的电压介于608-650mV 之间、电池电压高达1.8-2.0V。 您可以看到5V 线路上的电流以50mA 的电流脉冲。

它已经运行了18小时。

我可以调节电路中是否有东西来获得涓流充电、从而越过该点并快速充电?

考虑一下将 rmto 增大到甚至增大占空比、我目前有39.2K、Cmto 为0、15uF。

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、

    bq24401将无限期地保持在电池调节状态并且在 BAT 引脚上的电压高于 VLBAT 前不会进行快速充电。 电池组可能已损坏。 您能否尝试电压高于3V 的电池组? Vcc 是多少?LED 的状态是什么?