This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:缺省值运行

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763789/bq25713-operation-with-default-value

器件型号:BQ25713

大家好、团队成员。

bq25713是否可以在没有主机的情况下工作?
请告诉我在不设置任何内容的情况下打开电源时的操作。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Hirotsugu-San、

    BQ25713可在没有主机的情况下运行、但如果没有主机、则无法为电池充电。 您将只能使用 VSYS 输出、当在 VBUS 上施加有效输入并且 ILIM_HIZ 引脚未被拉低时、该输出会立即进行调节。

    由于这是主机控制器、主机必须对某些参数进行编程才能开始充电。

    通过查看数据表、您可以评估所需的功能和包含的功能、确定器件的工作原理、并查看默认寄存器设置、以验证您的主机控制器需要在我们的充电器上进行编程。


    此致、
    Joel H