This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296M:BQ24296M 温度监测计

Guru**** 2613345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763957/bq24296m-bq24296m-temperature-monitor

器件型号:BQ24296M

BQ24296M 充电使能(0°C - 45°C)  , 它可以更改为 (0°C - 50°C) ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 LUN、

    可能会这样做、但您需要根据您在0°C 和50°C 时的 NTC 热敏电阻电阻值计算新的电阻分压器网络。


    此致、
    Joel H