This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5958:48通道、40ma@3.3V 每通道器件推荐?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5958, LP5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763800/tlc5958-48-channel-40ma-3-3v-per-channel-device-recommandation

器件型号:TLC5958
主题中讨论的其他器件: LP5036

尊敬的 TI 专家:

从数据表中可以看出、TLC5958 支持每通道20mA @3.3V VCC。

是否有另一个器件能够提供每通道35~40mA 电流、并且至少48个通道? 我发现 LP5036每通道可提供35mA 电流、但只有36个通道。

您能就这一要求提供一些建议吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce,您好

    TLC59xx 系列器件和 LP50xx 系列器件属于不同系列、并用于不同的应用。

    那么、您的应用是什么?

    此外、如果您希望实现40mA 电流、我建议与要使用的通道并联。

    此致、

    肖恩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shawn:
    非常感谢您的建议、这适用于可穿戴应用。