This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62014:关于 LMR62014的温度保护

Guru**** 2613385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR62014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763894/lmr62014-about-temperature-protection-of-lmr62014

器件型号:LMR62014

您好!

我使用 LMR62014器件制作了电路板。
我正在检查电路板的运行情况、但我想  问您一些问题。
连接电路图和波形。 波形是环境温度为50度的测量数据。

波形的左侧正常运行。 器件的外壳温度将为90°C
波形右侧为异常操作。 有时是该状态。 在此状态下、外壳温度将为120°C、温度保护将运行。 但是、即使它从温度保护返回、这种异常操作也不会返回。
(问题)
温度保护的工作频率如何? 是120℃吗?
2.即使从温度保护中恢复,它也不会恢复正常运行。 关闭电源将导致正常运行。 这是器件处于热失控状态吗?

(规格)
输入电压:5V
输出电压:18V
输出电流:150mA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kaji、

    器件工作结温范围为-40C 至+125C。 如果您发现外壳温度已经为120C、则内部结温应该超过+125C、然后它将触发热关断。
    2.当触发热关断时,电压会下降以保持安全的结温。 当环境温度下降时、器件结需要一些时间来冷却、并将返回正常的 Vout。