This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500212A:BQ500212A

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500212A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764002/bq500212a-bq500212a

器件型号:BQ500212A

您好!

我们使用 BQ500212A 设计了无线充电站。
PCB 已启动并正在运行、但在配置外来物体检测、了解计算和 LED 位方面、我们面临一些问题。
我们使用 I2C 适配器来读取该 IP 的状态、我们的建议如下:

1) 1)如何解读 LED 输出值(8位对应2个 LED)
  我们不会拆码。

2) 2)没有外来物体的寄生损耗显示为负值?

3) 3)我们设计中的电阻器:
FOD_CAL = 86、6K
Pmod =无(保留打开)
FOD = 68K

4) 4)如何为 FOD_CAL、FOD 和 PMOD 定义3个电阻器

是否有任何说明可以为我们的设计推导这些值?

以下是我们从 BQ500212A 读取的数据日志。

(二 无外来物体充电

每~100ms 读取一次
LED 模式= 2
充电前的 LED_OUT = 20
充电期间的 LED_OUT = 5

读取示例
037输入功率= 1891、58mW
DC = 5、0225 DC (mA)= 376、625 = 1891、59mW
最大 功率= 10 -> 10 * 500mW -> 5W
接收功率= 44 -> 5W / 128 * 44 -> 1、718 W
温度= 25、77
频率= 126、28kHz
阈值= 450mW
寄生厕所=-215、29mW
LED OUT = 5

049输入功率= 1912、3mW
DC = 5、0225 DC (mA)= 380、75 = 1912、31mW
最大 功率= 10 -> 10 * 500mW -> 5W
接收功率= 43 -> 5W / 128 * 43 -> 1、679W
温度= 25、58
频率= 126、89kHz
阈值= 450mW
寄生厕所=-281、96mW
LED OUT = 5


********* 使用外来物体充电

每~100ms 读取一次
LED 模式= 2
充电前的 LED_OUT = 20
LED_OUT 开始充电= 5
LED_OUT FOD 警告= 18
LED_OUT 检测 FOD = 16
LED_OUT 移除接收器= 20


读取示例:
034输入功率= 5667、93mW
DC = 4、584 DC (mA)= 1166、625 = 5667、93mW
最大 功率= 10 -> 10 * 500mW -> 5W
接收功率= 53 -> 5W / 128 * 53 -> 2、070W
温度= 24、72
频率= 127、34kHz
阈值= 400mW
寄生厕所= 1106,91mW
LED OUT = 5

首先更改为 LED_OUT = 18
046输入功率= 1395、82mW
DC = 5、0391 DC (mA)= 277 = 139、83mW
最大 功率= 10 -> 10 * 500mW -> 5W
接收功率= 5 -> 5W / 128 * 5 -> 0、195W
温度= 24、33
频率= 160、2kHz
阈值= 400mW
寄生厕所= 96624mW
LED OUT = 18

LAST LED_OUT = 18
128输入功率= 3522、53mW
DC = 4、9482 DC (mA)= 711、875 = 3522、50mW
最大 功率= 10 -> 10 * 500mW -> 5W
接收功率= 5 -> 5W / 128 * 21 -> 0、820W
温度= 24、72
频率= 134、13kHz
阈值= 400mW
寄生厕所= 1616、85mW
LED OUT = 18

LED 输出变为16!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我将向您发送有关 FOD 校准的演示。