This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:与数据表相关的问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762942/tps2121-questions-related-to-datasheet

器件型号:TPS2121
主题中讨论的其他器件: TPS2120

您好、TI、

我正在设计一个2输入电源多路复用器电路。 我正在研究数据表、但我对某件事感到困惑。

这是我从 EVM 用户手册( http://www.ti.com/lit/ug/slvubd2/slvubd2.pdf 的第9页)中捕获的照片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (抱歉、上一个帖子中缺少某些内容)

    此照片也是从同一数据表的第3页捕获的。

    请参阅原理图、有关将 PR1设置为12V、用户应连接 J3。 但是、表4 (第二张照片)为什么会建议使用 J5和 J6?

    基本而言、我要实现的目标

    Vin1:12V-DC +/- 2V

    VIN2:12V-电池+/- 2V

    输出电流:2A

    是否可以通过使用 TPS2121来实现该目的? 如果可能、如何在自动切换(无外部 VREF)中正确设计电阻分压器?  

    谢谢

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    这是否可以满足我的要求?

    谢谢  

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    感谢您与 E2E 联系!

    很好地了解了表4中的拼写错误、它应该显示"J1设置3.3V、J2设置5V、J3设置12V"。 我们目前正在更新 EVM 用户指南、因此我也将进行此附加更改。

    在两个12V 输入@ 2A 之间切换似乎非常适合 TPS2121。 如果您查看 TPS2121数据表的"应用"部分、可以看到一些常见配置以及有关如何为每个配置配置配置器件的步骤。  

    查看您的原理图、我发现配置没有任何问题。 当 IN1降至~9.84V 以下时、该器件将从 IN1切换到 IN2。 如果您想添加可调迟滞、可以在 ST 引脚和 PR1之间连接一个电阻器、这与数据表第27页所示的配置类似。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    感谢您的回复。 我还有一个问题。

    是否有任何文档显示了 TPS2121 (VQFN)的推荐焊盘图案? 我注意到数据表中仅列出了 TPS2120 (YFP)。  

    谢谢

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    请找到所附 TPS2121的焊盘布局。 我们目前正在更新 TPS2121数据表、下一个版本应在数据表中附加焊盘图案。  

    为了便于参考、您能否提供有关您的应用的更多详细信息?  e2e.ti.com/.../mpqf508.pdf

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:  

    感谢您提供该文件。  

    我正在设计一个备用电源系统、将12V 直流和12V 电池用作电源。 在正常运行中、系统将从12V 直流电汲取功率。 当直流电源不可用时、它将自动切换至12V 电池。  

    Ryan