This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62014:关于 LMR62014的温度保护

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR62014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763897/lmr62014-about-temperature-protection-of-lmr62014

器件型号:LMR62014

您好!

我使用 LMR62014器件制作了电路板。
我正在检查电路板的运行情况、但我想问您一些问题。
连接电路图和波形。 波形是环境温度为50度的测量数据。

波形的左侧正常运行。 器件的外壳温度将为90°C
波形右侧为异常操作。 有时是该状态。
在此状态下、外壳温度将为120°C、温度保护将运行。 但是、即使它从温度保护返回、这种异常操作也不会返回。
(问题)
温度保护的工作频率如何? 是120℃吗?
2.即使从温度保护中恢复,它也不会恢复正常运行。 关闭电源将导致正常运行。 这是器件处于热失控状态吗?

(规格)
输入电压:5V
输出电压:18V
输出电流:150mA
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kaji、
    有两个相同的帖子。 我刚刚关闭了这个。 请在另一个问题中跟进您的问题