This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:ASCD 功能和设置问题

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763788/bq40z50-r1-the-issue-of-ascd-function-and-settings

器件型号:BQ40Z50-R1

当我们在放电时进行外部短路测试时、我们发现 ASCDL 在 移除短路负载之前无法保持锁存在受保护状态。 我将 NR=1设置为一个不可拆卸的电池、 并且 PRES 引脚被连接至 GND。 我使用了一个40mΩ Ω 的电阻 器来连接输出的两端、而不会在一段时间内将其移除。 我捕捉电压、它将每15秒(ASCD:复位时间)恢复一次、并打开 DSG MOSFET、然后检测短路电流并再次进行保护。 这种冲击会使 DSG MOSFET 消磁并直接使电池短路。  根据认证测试要求、电池需要 保持短路7小时。

那么、您是否知道如何设置参数以 在短路断开之前保持短路保护和 DSGFET 关断状态? (设置 NR=0除外)  

供参考、ASCD 相关参数设置如下。查找您的回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、除了设置 NR=0之外、没有其他选项。 这样做的原因是、在不可拆卸电池中、您忽略 PRES 引脚来阻止移除检测。 因此、如果没有恢复或重新测试、如果短路已清除、监测计只能重置闩锁并重试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息。