请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM34936 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好、LM34936支持团队
当在 PD 控制器背面使用 LM34936 时、我想仿真 LM34936的输入线路调节、因为它必须支持5V-20V 的输入电压范围。 在产品文件夹中有一个"LM34936 PSipce 瞬态模型"作为仿真文件。 仿真原理图有2种、如下所示。 但 PSpice 库只是一个。
1.是否使用相同的 PSipce 库文件来仿真 启动和稳定状态?
2-a. 如果是、启动和稳定状态之间的差异是否仅适用于输入电源模型?
2-b. 如果没有、应该使用哪个启动和 STUARD_STATE 原理图来仿真输入线路调节?
此致、
TAMIO