This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LMZM23601:在反相模式下计算感应电阻器值。

Guru**** 2506735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764108/ccs-lmzm23601-calculating-sense-resistor-values-in-inverting-mode

器件型号:LMZM23601

工具/软件:Code Composer Studio

我对反馈感应电阻器的推导感到困惑。 在同相模式下、输出驱动的位置似乎足够简单、这样的话、FB 节点等于 V_ref 且 V_out =(V_ref / R_FBB)(R_FBT + R_FBB)。 您可以根据此公式计算给定 V_ref 的电阻器值 但是、在反相模型中(由于 V_OUT 现在为负值)、我对 FB 节点的驱动方向感到困惑。 如果仍然尝试使 FB 等于(正) V_ref、则 FB 节点必须拉取电流、这实际上是不合理的、并且不再是简单的电阻分压器。 但是,查看有关将降压转换器更改为反相 bb 转换器的不同数据表,反馈方程似乎基本保持不变,只是 V_out 变为负 http://www.ti.com/lit/an/slva317b/slva317b.pdf 。 是否有人能帮助消除这种困惑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    任何开关转换器的 FB 节点都将尝试调节至其内部配置的 Vref (VFB 和系统基准点 GND 之间为1V)。 当您为反相应用配置降压转换器时、"nVout"现在被视为系统的参考点。 将负载连接到配置的反相电源时、应将负载的正极端子连接到 GND、将负载的负极端子连接到 nVout。 负载将从开关电源消耗电流、与常规降压转换器类似。 然而、现在输出只是在 nVout 上、VFB 希望 VFB 和 nVOUT 之间的-1V 电压以满足"VFB = 1V"的要求。

    此致、
    Jimmy