This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS780:反向电流

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763787/tps780-reverse-current

器件型号:TPS780

您好!

我的客户目前正在进行一个项目、他对 TPS78001有一些疑问(请参阅下面的方框图)。

其 MCU 需要使用2V 或2.9V 电压供电、具体取决于 MCU 当前工作的模式和外设(eMMC...) 打开。 在另一种情况下、为了通过电池产生2V 和2.9V 电压(电压可能在2 - 4.5V 之间变化)、他将两个 TPS78001的输出连接在一起(其中一个输出电压= 2V、另一个输出电压= 2.9V)。 他的问题如下:

1.第一个 LDO (Vout = 2V )的输出电压为来自第二个 LDO 的2.9V (反向驱动)时会发生什么情况? 第一个 TPS78001的反向驱动电流可以有多高?

2、第二个 LDO (Vout = 2.9V)被禁用时会发生什么情况、但其输出看到2V 来自第一个 LDO (Vout = 2V)输出? 在这种情况下、反向驱动电流(反向电流)可以有多大。 请参阅下面的系统方框图。

此致、

Stani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stani、

    1.当电池电压较高时,2V LDO 的输出可以上拉至2.9V 而不会出现任何问题。 但是、TPS780的 Vout 引脚的绝对最大额定值为 Vin + 0.3V。超过此额定值可能会因本质上无限制的反向驱动电流产生的热量而对器件造成永久损坏。 如果在此期间电池电压可能降至2.6V 或更低、则必须使用外部组件限制此电流。

    例如、可以包含一个额外的二极管来保护器件。 Mark 在他的博客文章中讨论了这一点:

    2.假设升压转换器也被禁用、升压和 TPS780之间节点处的电压同样可能会下降到足够低的水平、从而导通 TPS780导通 FET 的体二极管。 这是可能的、因为位于该节点的电容器可以通过升压转换器的反馈电阻器放电。 同样、需要使用二极管或其他组件从外部限制流经 LDO 的反向驱动电流。

    谢谢、

    Gerard