This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62740:计算极低负载下的损耗

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764103/tps62740-calculating-losses-for-very-low-loads

器件型号:TPS62740

我正在考虑将 TPS62740用于睡眠模式下具有极低负载的系统:大约1-2uA。 正常运行的负载约为4mA。

我将尝试预测低负载模式下的总损耗。 按总损耗计算、I 意味着损耗=(Vin * Iin)-(Vout - Iout)

我无法判断我应该在计算中包含 IQ、还是在各种图中仅包含效率。 例如、当输入电压= 3.6V、输出电压= 1.8V、输出电流= 3uA 时、我看到效率(从 TPS62740规格的图9中)约为68%。 那么、总输入电流((1.8V * 3uA)/ 0.68)/ 3.6V = 2.2uA、或者我还需要增加 IQ 吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stephen:

    是的、D/S 中的图形是所需的测量数据:(VIN、Iin)和(Vout、Iout)。 此外、您不需要包含 IQ、因为它已经存在于电路和测量中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我所期望的。 谢谢!

    Steve