This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520EVM:评估模块在充电放电测试过程中停止响应、用于确定 ChemID

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27520EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762273/bq27520evm-evaluation-module-stopped-responding-during-middle-of-charge-discharge-test-for-determining-the-chemid

器件型号:BQ27520EVM
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我最近使用 bq27520EVM 来确定我正在使用的3.7V 锂聚合物电池的 ChemID。

我正在运行一个充电/放电周期、可编程负载被设定为当负载下降到3V 以下时与器件断开连接。  负载自身断开后不久、电流消耗就会下降。  电池本身似乎继续以较低的速率放电。  此时、EVM 停止响应 bq Studio 软件。  当我早上到达时、电池电压为0V、不消耗电流(这可能是单节锂聚合物电池上的内部保护电路)。   

我断开/重新连接了所有器件、重新启动了计算机、并尝试使用 bqStudio 软件重新连接到 EVM、但无法重新建立与器件的连接。

我很好奇、是否有人想知道为什么该器件在本次测试中看起来会起欺骗作用。   

有没有人以前看到过这种行为、或者有人对这种行为的发生原因有任何理论?

该图显示了电压(mV)和电流(mA)与经历时间(s)的关系。

测试中的数据日志如下所示。

 e2e.ti.com/.../LP803235_5F00_1_5F00_10_5F00_19.log

感谢您的任何反馈、

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eddie

    您的电池保护似乎开始踢进并将电池电压降至0V、这可能是芯片被欺骗的原因。 在保护器运行期间、电压下降可能低于器件的 VBAT 可处理的阈值? 我建议更换芯片、看看您是否能够重新建立通信。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、测试中的 EVM 电池为 bq27520芯片供电。 当被测电池的电压降至某个阈值以下时、由于芯片关闭、通信停止。  将电池更改为已充电状态并再次启动系统会使其正常工作。  此外、当电池与模块断开连接时、可能会发生无通信。  这些事情现在变得显而易见,但我当时没有发生。

    遗憾的是、我在购买另一个 EVM 后才发现这一点、并且遇到了相同的通信问题。

    最棒的

    Eddie