This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27621-G1:BQ27621的推荐电池化学成分和容量

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764044/bq27621-g1-recommended-battery-chemistry-and-capacity-for-bq27621

器件型号:BQ27621-G1

您好!

我有兴趣使用 BQ27621来监控可穿戴传感器中的电池电量。 目标电池化学成分和容量分别为锂聚合物和25-50mAh。 查看数据表、我找不到任何有关 Bq27621推荐的兼容电池容量的信息、但 TI 的产品搜索结果显示最小电池容量为100mAh。 请告诉我该产品是否可以使用更小的容量、并最终与我的目标电池类型兼容。  

谢谢、

HA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ha

    由于此器件不测量电流、因此您应该能够将其用于您的电池。 如果您想使用我们的其他 IT 测量仪表、则需要按照以下应用手册调整电流和容量测量:

    谢谢

    Onyx