This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有较小电容的降压转换器

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23625, LMR33620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763901/buck-conver-with-smaller-cap

主题中讨论的其他器件:LMR23625LMR33620

你好

我的客户正在寻找一款降压转换器 、该转换器在 以下条件下可运行较小的输入/输出电容器。 我 认为更高的 SW 频率可以实现更小的电容器、LMR23625是不错的选择。 你有其他想法吗?

输入电压:24V

输出电压:5V

输出电流:2A

此致、

特顿苏罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tetsuro、

    是的、我认为 LMR23625是一个不错的选择。

    您还可以查看 LMR33620。 这是一款36V、2A 器件。 此器件有一个2.1MHz 选项。 www.ti.com/.../lmr33620.pdf

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn