This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:LM3478 Isen 1引脚电流

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763911/lm3478-lm3478-isen-1pin-current

器件型号:LM3478

您好!

请告诉我 LM3478  Isen 1pin 的当前值 。

我想它不会流动。

应估算多少电流值以使其成为 ISEN 引脚模式?

(__LW_AT__Rsn 为厚)

我指的是 AN-1484。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    ISEN 引脚将以斜坡波形提供电流。 无论频率如何、该斜坡的峰值均为40uA。 数据表的第7.3.2节对此进行了说明。

    通常、RSN 值是在最坏情况下的工作点计算得出的。 对于该设计、当 VIN 为3V 且负载电流为2.5A 时

    谢谢、

    Garrett