This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3431:WDO 的异常波形

Guru**** 2511925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761324/tps3431-abnormal-waveform-of-wdo

器件型号:TPS3431

降级器、

客户 SCH 如下:(R108和 C101为 NC)

WDO 引脚的异常波形如下:CH1为 WDI、CH2为 WDO。

请帮助您了解原因是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary、

    请使用连接到 VDD 或电容器的电阻器、或保持 CWD 引脚悬空、不要同时安装电容器和电阻器。 请检查这是否可以解决您的看门狗问题。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    感谢您的回复。

    很抱歉、我没有清楚地描述它。

    在客户机中、SCH、R108和 C101未焊接、CWD 引脚现在悬空。

    根据数据表、CWD 为 NC、SET1为1、因此 TWD 应为1360ms (min)、但根据客户测试结果、TWD 仅为大约15mS 、应小于可设置的最小范围?

    请帮助提供一些分析说明和建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    CWD 上拉电阻器的值是多少? 弱上拉可能被视为悬空引脚、CWD 不能悬空、需要连接到 VDD 或 GND。  要隔离此问题、请将 CWD 连接到 GND 并测量看门狗超时  

    此致、

    安东尼