This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53513:请检查原理图设计

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763729/tps53513-please-check-the-schematic-design

器件型号:TPS53513

大家好

  我正在我的项目中使用 TPS53513芯片。 请检查原理图设计。 感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    与另一篇文章相同、为了进行全面回顾、您能否详细介绍您的设计要求以及组件选择是如何完成的? 否则、我只能查找明显的错误。

    1. 我 µF 在 VIN 和 PGND 之间添加一个0.1 μ F 或相似值的输入电容器。 应将其尽可能靠近 IC 的引脚放置。
    2. 将 VO 引脚连接到 R604和 R605之间的网络、这与在 EVM 上实现的方式类似。
    3. 看起来在 MODE 引脚上选择了2x RC 时间常数设置。 根据数据表、对于该输出电容和输出电压、1x RC 时间常数可能更合适。 您是否有一些详细信息、为什么选择2x RC 时间常数?

    除此之外、确保在进行 PCB 布局时尽可能靠近布局示例。 需要特别注意的几个方面是:

    1. 输入电容器的放置。
    2. 将 GND 引脚连接到散热焊盘。 我在该原理图中未看到这些网。

    此致、
    Anthony