This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:PGOOD 引脚可安全灌入多少电流?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763759/lm27762-how-much-current-can-the-pgood-pin-safely-sink

器件型号:LM27762

如果可能、当稳压器输出正常运行时、我想直接驱动大约1mA 的 LED。 例如、将+12V 至10K 接线至 LED 阳极、然后将 LED 阴极连接至 LM27762的 PGOOD 引脚。 这是否正常、或者我是否需要添加其他东西来驱动 LED? (例如晶体管的基极/栅极)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacob、

    我搜索了"LM27762 PG"并找到了此主题: e2e.ti.com/.../673449

    我会注意到、您无法使用12V 上拉电压、因为这高于 IC 的额定值。 您需要从 Vin 驱动 PG。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助、Chris。 如果数据表为所有引脚指定了绝对最大电压、那将是不错的。 (目前第6.1节仅列出 VIN、VOUT、EN+和 EN-。 由于 PGOOD 是漏极开路、因此看起来合理、因此它的额定电压可能更高。

    我将通过 VIN (+5.1V)驱动 LED、然后使用2k 电阻器(对于 I_led <= 1.5mA)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反馈。 D/S 中大多数页面的底部应该有一个链接、以便将改进传递给正确的人员。