This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24770:FPWM 模式设置

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763786/bq24770-fpwm-mode-setting

器件型号:BQ24770

大家好、

我们发现、当 ACP/ACN 引脚短接在一起时、LSFET 在高电流条件下始终处于关闭状态且处于热状态。

我们是否可以通过 SW 禁用 Light_Load 比较器? 或任何其他权变措施? 谢谢!  

此致、

Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    轻载 PFM 模式的唯一软件控制是 Out-of-Audio 位(寄存器0x12、位[10])。 设置此选项不会使您退出 PFM 模式、但会强制 PFM 的最低频率为40kHz (以降低音频范围内的开关噪声)。 我不知道这是否有用、因为这不是我们测试的配置、但您可以尝试一下。 即使这样做似乎有所帮助、移除 R_AC 可能仍会带来不可预见的后果、我仍然建议您在电源路径中添加 R_AC 并连接 ACN/ACP。

    此致、
    Steve