This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:PW 封装热性能与 TBD62003AFWG 的比较

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A, TPL7407LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761604/uln2003a-pw-package-thermal-performance-compare-to-tbd62003afwg

器件型号:ULN2003A
主题中讨论的其他器件: TPL7407LA

大家好、团队、

ULN2003APW 的输出导通电阻是多少? 客户希望将其热性能与 TBD62003AFWG 进行比较。

此外、在 ULN2003A 数据表中、它仅说明 D 和 N 封装的最大集电极电流与占空比间的关系。 其他2个封装如何?

谢谢、此致、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:  

    您可以通过获取数据表中的 VCE / IC 来计算 ULN2003APW 的导通电阻。 在更高的电压下、获取负载电阻并查找流经每个通道(冰)的电流更容易。 之后、您可以使用以下公式计算功率耗散:  

    1: L:  PD = Ice ^2 * RDS  (每通道)

    2:将所有有效通道的功率耗散相加

    3:将 PD * ThetaJA + TAmbient 相乘以确定器件的结温。

    如果该值超过125C、则器件无法支持您提供的负载电流。

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    感谢您的回复。

    但是、数据表中的 IC=500mA 值时没有 VCE。 下面是客户的测试数据。  

    在此测试条件下、数据表中 ULN2003A 的 Rdson 约为1.06Ohm、在350mA 负载(~3.4Ohm)下比 Rdson 小得多。

    您是否有更新版本的数据表或显示 ULN2003A Rdson 的测试数据?

    谢谢、此致、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    您能评论一下客户是如何测量压降的吗? 您的输入电源电压是多少? 它们是否通过以下方式测量 Rdson:

    (输入电压-输出电压)/ILOAD

    如果您查看 ULN2003A 数据表中的图1、可以看到 VCE 和 ICE 之间的关系。在500mA ICE 下 、VCE 将介于1.5V 和1.7V 之间、具体取决于来自 ON/B 引脚的输入电流。

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    基极输入电压为5V、负载电压为12V。 它们采用(负载电阻器上的电压@0mA -负载电阻器上的电压@500mA)/Iload 作为等效导通电阻。 实际上(负载电阻器上的电压@0mA -负载电阻器上的电压@500mA)与 VCE 相同、因为晶体管/MOSFET 与负载串联。

    您是否认为 ULN2003和 TBD62003之间的区别可能来自 ULN2003是晶体管阵列、而 TBD62003是 MOSFET 阵列?

    谢谢、此致、
    维克多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:

    是的、这可能会导致 ULN2003和 TBD62003之间的差异。 如果您正在寻找等效的 MOSFET 阵列、我建议查看 TPL7407LA。 尽管该器件无法达到50V、但它提供了更好的 Ron 和性能功能。

    谢谢、

    黄亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    感谢您的建议。 我想我的客户可能会交换测试结果。

    只需确认对于 ULN2003、VCE 应高于1.3V、因为有2个晶体管、每个 VCE 为~0.65V、而 MOSFET 阵列应具有较低的导通电阻(嗯、至少从它显示的两个 MOSFET 阵列数据表中看)。

    谢谢、此致、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:  

    最大 VCE 将小于1.2V、通常约为0.9V。 电流不会通过左侧 BJT、这用于正确偏置主导通 FET。 关于与 TPL7407LA 和其他 MOSFET 阵列的比较、TPL7407LA 将在输入上消耗更少的功率和电流。

    谢谢、

    黄亚瑟