This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS565201:输出大容量电容

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS565201, TPS54528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762922/tps565201-output-bulk-capacitance

器件型号:TPS565201
主题中讨论的其他器件: TPS54528

您好!

我正在修改现有设计、以包含开关稳压器而不是线性稳压器。 现有设计在整个电路板上分布了大量大型电解电容器(总共将近200000 uF)。 为了避免引起任何意外问题、我尝试尽可能降低此设计的侵入性、但如果此电容值不会导致 TPS565201不稳定、我会感到惊讶。

数据表指出:"必须选择用于输出滤波器的电感器和电容器、以便公式3的双极点位于高频零点下方、但足够接近所提供的相位升压为高频零点、从而为稳定提供足够的相位裕度 电路。" 然后、它建议最大值为68uF、这显然远远超出了我的要求。 是否有办法防止此额外电容影响稳压器(可能是输出 LC 滤波器)?

此外、我担心这个电容值会使稳压器上的短路检测跳闸。 数据表也未提供最大负载电容来避免这种情况。 在这里、LC 滤波器可能也会有所帮助、但我担心这可能会导致其他问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    是的、我们建议使用表2中的"建议组件值"。 请注意、建议使用陶瓷电容器。 我想知道您为什么需要这么大的电容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、做出该决策的工程师不再可用、因此我不知道为什么使用了如此大的电容。 但是、该电路板非常大、并且具有大量高电流开关负载、因此、这些负载可能用作本地存储器、以避免电路板上出现较大的压降。

    如果可能的话、我希望尽量避免移除它们、因为我不知道这种变化的影响、并且目前没有能力对其进行测试、所以我希望有某种方法可以将稳压器输出与电路的其余部分去耦 (LC 滤波器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    TPS565201的断续时间为1.8ms。 这是一个很小的值。 启动时、如果输出电压小于软启动电压或 VFB 1.8ms、则二极管将进入短路保护模式。 因此、我担心它不能用于如此大的输出电容器。
    但是、您可以在 TPS565201的输入端放置大电容。 它将具有与本地存储相同的功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    我现在看到断续值、在这种情况下、这肯定会太短。 如果我想避免改变现有电路板、我可以使用具有可调软启动功能的 TPS54528等器件吗?

    感谢您的帮助、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    是的 TPS54528可以解决短路保护问题。 您可以在陶瓷输出电容器和大电解电容器之间添加一个磁珠、以避免大电解电容器对环路响应的影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好、谢谢! 电力线磁珠(如 Murata BLM18KG260TN1D)是否足够或更好使用较大的扼流圈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    恐怕 BLM18KG260TN1D 的阻抗太小、无法避免大型电解电容器对环路响应的影响。 在目标带宽下、磁珠的阻抗需要大于1 Ω。 Ω 安全、请在50kHz 时选择大于1k Ω 的阻抗。 或者、您可以选择一个磁珠、然后通过基准测试测量环路响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、我会抓取更大的东西。 再次感谢您的所有帮助!